This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:RXDET放大器(&A);表4.

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661609/ds80pci402-rxdet-table-4

部件号:DS80PCI402

您好,

我需要确定如何使用不支持RXDET的下游设备操作中继器。 在我的设置中,DS80PCI402作为SMBus从属设备运行。 PRSNT引脚“激活”,RXDET =“1”?

数据表的表4与数据表中的文本不匹配。 安装下游设备时,PRSNT引脚处于“活动”状态。 我有RXDET外接引脚,1 k上拉。

数据表中的表4有一个RXDET列和一个Bits [3:2]列。 我认为这是指reg addr 02,但表9调用了这些保留的位。 RSDET列是否与位3:2列进行了ORed? 一列是否覆盖另一列?

请给出建议--谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PRSNT = Active Low (低有效),RXDET = 1时,设备将启用接收器终端。  PIN控制优先于RXDET功能的寄存器控制。

    如果下行设备我将离开RXDET = 1。  在此模式下,它也不支持RXDET,但终端将处于活动状态,上游设备将能够检测到它们。

    寄存器位是指RXDET的信道控制。  对于通道0,它是寄存器0x0E[3:2]。  为了使这些位具有优先级,还必须在寄存器0x08[3]中写入覆盖位。

    此致,