This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:DRX2P/DRX2N/DRX1P/DRX1N处的交流耦合电容器部件号

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661404/tusb544-part-number-of-ac-coupling-capacitor-at-drx2p-drx2n-drx1p-drx1n

部件号:TUSB544

大家好,

我了解建议将330nF (297~363nF)电容器用于DRX2P/DRX2N/DRX1P/DRX1N。
https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/p/639091/2361348#2361348</s>63.9091万 236.1348万236.1348万

您能告诉我电容器的部件号,仅 供参考 吗 ?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    我们没有部件号,正如我在链接的帖子中所提到的,唯一的指导原则是尽可能地保持这些盖子的小(如果可能,请保留0201,最大值为0402)。

    此致,