This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:第二个热传感器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661536/tps2544-second-thermal-sensor

部件号:TPS2544

尊敬的团队:

我想知道故障针脚的行为。 哪种情况会使故障降低?

从数据表中,我认为过流条件和第一个传感器应该包括所有条件,对吗?

我不明白为什么我们需要第二个热传感器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    当发生过电流或过热事件时,故障针脚被驱动为低电流。

    第一个热传感器仅在TPS2544处于限流状态时跳闸。  因此,第一个热感器可确保当设备  的电流限制时,它不会超过135摄氏度。  第二个热感器将在155摄氏度时跳闸,这可能发生在设备不进入电流限制状态的情况下。  因此,TPS2544可以正常工作,但由于某些原因会变热(由于环境等原因),因此第二个热传感器将在155摄氏度时跳闸。  

    此致,

    多诺万