This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:可能964与953协同工作

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661540/ds90ub964-q1-could-964-co-work-with-953

部件号:DS90UB964-Q1

大家好,

请帮助检查953是否可以与964配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fery,
    您应该将960与953一起使用,以便可以利用CSI-2模式和附加功能,如与953一起使用时的同步时钟模式。 有关960的详细信息,请联系您当地的TI支持。 964用于913A和933串行化器。