This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:V+引脚连接

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661285/max3243-v-pin-connection

部件号:MAX3243

大家好,

关于Pin27 (V+),数据表建议通过连接到GND或VCC的CAP。

那么它是否可以直接连接到VCC?

如果我们使用这种连接,会有什么副作用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,

    V+是充油泵输出,因此需要一个直流偏压,GND或VCC的盖子。 如果对VCC短路,输出电压将无法充电到高于VCC的电压。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,