This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:1.2 对HDMI 2.0 的支持?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661554/sn65dp159-support-dp1-2-to-hdmi-2-0

部件号:SN65DP159

大家好,

客户想知道DP159 1.2 是否支持以4K分辨率60Hz重新驱动HDMI 2.0。

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Andrew

    是的,此设备可以支持它。

    此致
    弗朗西斯科