This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:是否必须连接内部引脚?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661535/tca9544a-int-pin-must-connected

部件号:TCA9544A

您好,先生:

作为标题,我们是否必须连接TCA9544A INT Pin?

如果没有,我们可以使用I2C来评论INT吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿Shu,

    "我们是否必须连接TCA9544A INT Pin?"
    通常,您会将其连接到上拉电阻器,并将其连接到处理器的输入端。 如果您不需要使用INT引脚,则可以让其保持悬挂,而无需上拉,因为此引脚是输出(漏极开路),这不会导致问题。 (我假设您正在讨论INT输出)

    "如果没有,我们是否可以使用I2C来评论INT?"
    我不知道这是什么意思。 写入INT寄存器可能不会执行任何操作。

    INT0到INT3连接到FET的数字逻辑控制栅极,这些栅极未被引用,如果保持浮动,则在噪声耦合到INT引脚上时,您可能会产生不必要的电流。 这可能会导致设备出现未知行为,并可能出现问题。 数据表还提到这些输入引脚需要参考Vcc。

    摘要:
    不应让INT0-INT3保持浮动,但输出INT引脚可以保持浮动。

    谢谢!
    -Bobby