This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:双电平限流电路,当下限为75mA而上限为500mA时

Guru**** 2479625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661082/tps2553-two-level-current-limit-circuit-when-the-lower-limit-is-75ma-and-the-higher-one-is-500ma

部件号:TPS2553

你(们)好 我想对TPS2553使用双电流限制,如上所述,但当Ilim直接连接到In引脚时,下限应为75mA。

在这种情况下,建立双电流限制的正确方法是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alex,

    您可以使用FET或继电器将Ilim引脚从电阻器切换至Vin引脚。

    此致,
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!
    感谢您的回答。
    我想这是一个显而易见的解决方案,但在限值之间切换会使Ilim销浮动一段时间,我担心这可能会对零件的行为造成不良影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alex,

    首先,您不需要拆下Ilim电阻器。 只需在Ilim电阻器上切换Vin即可。 因此Ilim销不会浮动。

    其次,根据设计理论,浮动Ilim引脚和将Ilim引脚连接到Vin都将设置75mA的限流电流。

    您可以尝试这两种方式,但我建议您将Ilim连接到Vin。 数据表中建议采用这种方式,因此必须事先验证并保证。

    此致,
    Bob