This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066C:TPS2066C的ESD规范

Guru**** 2994070 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2066C, TPS2066, TS3USB3000, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661003/tps2066c-esd-specification-of-tps2066c

部件号:TPS2066C
线程中讨论的其他部件: TPS2066, TS3USB3000, TPS2549, TPS2.581万

TPS2066C数据表显示ESD规格。
8KV,15KV的规格如附图所示。
我通常看不到其他器件,但TPS2066C出现了。
其他QFN类型的印刷电路板上没有浪涌规格。
与其他设备有何区别?
这些电涌规格设备的特征是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taemin,

    其他设备意味着什么? 你可否给我一个例子,让我更具体地回答你。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bob

    只有TPS2066C器件具有触点和空气的ESD规格。
    例如,TPS2066中没有此类规范。
    TS3USB3000是QFN,但没有这样的规范。
    有何不同?

    谢谢
    泰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taemin,

    显示了3种ESD保护级别。
    1. HBM (人体模型)
    2.CDM (充电装置型号)
    3.IEC 6.1万-4-2。 它包括触点放电和空气放电。

    从数据表来看,TPS2066和TS3USB3000仅支持HBM和CDM级别ESD保护。 TPS2066C支持所有HBM,CDM和IEC 6.1万-4-2级ESD保护。 它与IC封装无关。 例如,TPS2549,TPS25.49万,TPS2.581万,它们都是QFN部件,但支持所有这些3级ESD保护。

    总之,保证数据表中的信息。 如果功能显示在数据表中,则表示我们确信此零件可以支持此功能,反之亦然。