This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6721:TSU6721不具有任何中断

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TSU6721, TSU6721EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661036/tsu6721-tsu6721-doesn-t-have-any-interrupt

部件号:TSU6721

尊敬的TI

我在 我的项目中使用了muic:TSU6721。  

软件重置后 (设置1Bh Reg的BIT0),我尝试通过将02h Reg的INT掩码设置为0来启用中断。

然后插入USB电缆。 我禁用中断并读取05h和06h Reg,两个regs的值始终为0。

根据我的理解,06h注册中的连接(第5位)应较高,请参阅TSU6721EVM用户指南。

我希望收到一些有关正确配置或过程的建议,以便进行中断或中断屏蔽

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您对我们产品的关注。
    我正在指派一名支持工程师,您应该很快就会得到响应。

    此致,
    豪尔赫