This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:关于输出辐射

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661155/sn65hvd62-about-output-emissions

部件号:SN65HVD62

您好,

我正在确认SN65HVD62EVM的原理图。 请告诉我使用C6/470pF和L1/0.22uF的原因。 我们不能对这些电容使用相同的参数。

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshiyuki-san
    L1 0.22uF用于交流耦合信号。 在50欧姆电阻下,切断频率约为15kHz,比数据速率(115.2kbps)慢5倍。 另一方面,C6470pF与50Ohm相结合,在IO上形成低通滤波器,切断频率为6kHz。 通常,我们不建议更改此值。 您的数据速率是多少?您想使用什么值?
    此致,