This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:终端电阻器功率

Guru**** 2941090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661043/sn65hvd3088e-termination-resistor-wattage

部件号:SN65HVD3088E

大家好

您是否介意询问SN65HVD3088E?

您能否告诉我们,我们应该考虑端接电阻器的瓦数?
描述为"L. Ω 一条总线每端都有一个标准的120 μ A电阻器,只要总线处于活动状态,此电流就会总和为25 mA差分输出电流。'
因此,我们的问题 如下:
25mA^2×60ohm=0.0375W,因此 ,具有1/8W的120ohm是足够的条件。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松本山

    是的,您认为1/8-W额定值适用于标准操作是正确的。 但是,有些客户喜欢将端接电阻调整得更大,以便更好地处理故障情况。 例如,RS-485线路对电源/接地导轨短路。 在这种情况下,流动的电流取决于短路电压,尽管SN65HVD3088E在短路情况下的内部电流限制为250 mA。

    此致,
    最大