This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:SN65HVD232 IBIS模型

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232, SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661073/sn65hvd232-sn65hvd232-ibis-model

部件号:SN65HVD232
主题中讨论的其它部件: SN65HVD230

您好,
请提供SN65HVD232 (3.3V CAN收发器)的IBIS模型(.IBS)。

此致,
Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ashish:

    虽然我们没有为SN65HVD232设备开发的型号,但有一种型号可用于SN65HVD230:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    这些设备属于同一系列,性能非常相似,只是功能集略有不同。

    最大