This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F32MQML-SP:即使我将对应的I/P通道保持为“打开”,第三通道输出的信号也会降低

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092375/ds26f32mqml-sp-3rd-channel-o-p-is-going-low-even-though-if-i-kept-corresponding-i-p-channel-as-open

部件号:DS26F32MQML-SP

尊敬的先生:

   我正在使用DS26F32MWRQMLV四路差动线路接收器作为我的一 个应用板。 这里 我面临一个问题,即第三(+inc,-Inc)通道的o/p在我将此引脚用作FPGA程序时,如果我对FPGA进行编程,则会变得越来越低。 最初,我们不是驱动第3通道I/P (保持打开状态),因此根据数据表 ,故障安全输入/输出关系在输入打开时保持高输出。  

最初,第三通道的输出是高的,但在我编程FPGA后,即使我保持第三通道的输入/输出打开,它也会变低。 所以我的FPGA正在重置。

提前感谢

Saranraj R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Saranraj,

    感谢您与我们联系。

    FPGA是否连接到输入3 (+ in C/- in C)? 如果是,您是否已验证此时总线差分电压是多少?

    另外,您是否仅在使用program_B对FPGA进行编程时才看到问题?  与接收器交互时,这会如何更改设备?  

    请告诉我。

    最佳,

    Parker Dodson