This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA1116无数据表

Guru**** 2666605 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA1116, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092501/tca9555-tca1116-no-datasheet

部件号:TCA9555
主题中讨论的其他部件:TCA9539

您好,

似乎尚未公开发布有关TCA1116的数据表,我应在此要求直接发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我将为您研究这个问题。 同时,TCA1116与TCA9539是P2P。 您应该能够交换这两个设备,因此当我研究此数据表问题时,您可以参考TCA9539数据表。

    我还建议切换到使用TCA9539,从我的初始搜索中,TI似乎 已删除此器件的产品页面。

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我有数据表。 如果您发送电子邮件至 c-ayoub@ti.com ,我可以将其发送给您。

    最佳,

    Chris