This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN5.5115万:SNJ5.5115万J和SN5.5115万J之间的区别

Guru**** 2557740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092333/sn55115-differences-between-snj55115j-and-sn55115j

部件号:SN5.5115万

你好,我有一个问题。
我们使用SN5.5115万J,但最近已将其更改为无法在网上购买。
所以我购买了SNJ5.5115万J,但我知道这两个部件的区别是等级差异。
请在detail.e2e.ti.com/.../J_00AC_-_34BBC7C544C7_-_58C7F8BB58D594B2C0C9_.pdf中解释课程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大植

    按照MIL-PRF-3.8535万,SNJ部件符合B类部件的要求,如附件中所述。 SNJ5.5115万等B类产品已通过所有要求和检验,符合 MIL-M-3.851万标准。 这与SN5.5115万器件的功能相同,但军事资质略高。

    最佳,

    Danny