This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP120:SN75DP120

Guru**** 2519580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092591/sn75dp120-sn75dp120

部件号:SN75DP120

您好,我在 设计中使用SN75DP120RHHR,我注意到它的工作温度为0 ~ 85 C,我想知道组件可以在什么条件下工作的绝对最小值? 当我达到-40°C时,他会发生什么?

您是否有同样的组件可以支持-40~+85C?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设备操作不能保证在-40C时运行,因为它的额定温度仅为0至85C。 遗憾的是,我们没有其他设备可以支持-40至85C的温度范围。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我不介意组件不工作,但它是否会永久损坏?

    您知道它是否可以达到-40,一旦回到0C,它是否会工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    老实说,我不知道,因为我们永远不会将零件的特性定性超过其工作温度。  

    谢谢

    David