This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBCA4:关闭电源支持

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092223/ts3usbca4-powered-off-support

部件号:TS3USBCA4
主题中讨论的其他部件:TS3USB3031

尊敬的TI专家:

我正在考虑将TS3USBCA410作为当前不可用的TS3USB3031的替代产品,用于非要求苛刻的应用(UART高达1Mbps)。

与其它设备不同,设备未通电时没有SBU电流规格(VCC =0)。 另一方面,绝对最大电压与VCC无关。

当VCC = 0V时,是否允许为SBU引脚施加高达3.3V的电压? VCC是否会有任何电源恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当Vcc为0伏时,它将返回到Vcc。

    此致

    Brian