This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217A:升压和预均衡功能

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091779/tusb217a-boost-and-pre-equalization-funtion

部件号:TUSB217A
主题中讨论的其他部件:TUSB217

大家好,
我有两个关于TUSB217的问题
问题1:
我知道要补偿ISI抖动,我们可以在接收器上使用均衡,在发射器上使用预重和取消重。 在TUSB217中使用预均衡,预均衡是在接收器上均衡还是在发射器上预强调? 这是什么?
问题2:
增强功能(边缘增强器)与功能,交流响应,眼图情感等方面的预均衡之间有何区别? 我读了应用程序的固化部分,但我无法清楚地理解升压功能和预均衡功能之间的差异和功能。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周德熙:

    1. RX_SEN 补偿ISI抖动。  它会影响眼睛分布。

    2.增压 是交流增压(边缘增压)和直流增压(电平增压)的结合,会影响眼睛宽度/高度。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    非常感谢,  

    我明白了,但 我担心每个设置应用程序中的效果增强和RX_SEN可治愈部分。

    您能否在每个设置级别中分享有关直流升压和交流升压以及均衡RX_SEN增益的电流喷射器的信息。

    谢谢!

    周  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *喜洲,

    升压级别的影响因应用而异,数据表中的曲线是典型值。

    由于我们的USB 2驱动器解决方案的性质,没有与设备的特定升压设置准确对应的特定插入损耗(dB)。 请在下面查找TUSB217A提供的交流电升压的粗略估计值。 这些数字基于数据表中的眼图,均为典型值。

    240 MHz时的交流升压(典型值)
    升压0:3.0 dB
    升压1:3.5 dB
    升压2:4.7 dB
    升压3:5.2 dB

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    感谢您的信息!