This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:是否需要在启动时启用切换?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092601/sn65dsi83-q1-enable-toggling-is-required-on-start-up

部件号:SN65DSI83-Q1

大家好,  

我的客户询问SN65DSI83-Q1在启动时是否需要EN引脚切换。

下面是EN控制的当前波形。 我认为它们可以消除EN的切换。

能否告诉我他们是否可以取消切换并仅使用从低到高的单个过渡?

 提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果它们遵循初始化顺序,则我看不到它有问题。  从第3步到第4步,只需要EN从低过渡到高。

    谢谢

    David