This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV027A:未使用的终端

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV027A, DS90LV028A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091531/ds90lv027a-unused-terminals

部件号:DS90LV027A
主题中讨论的其他部件: DS90LV028A

大家好,

请告诉我DS90LV027A未使用终端的状态。

数据表说明未使用的终端应打开。

但是,我确认了E2E。 由于没有内部上拉和下拉,因此在考虑噪声干扰时,它连接到VCC或GND。
e2e.ti.com/.../257.888万

对于未使用的终端,建议使用哪种状态?


此致,
石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ishiwata-san,您好!

    您是否询问 有关DS90LV027A D引脚的问题? 如果您希望  DS90LV027A的差分输出在未连接时较低,则D可以连接到GND。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik-san,

    我听说输入的D针脚。
    我知道在不使用Dpin时连接到GND。

    为什么数据表中说它应该是"开放的"?

    此致,
    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ishiwata-san,您好!

     您所指的teh数据表部分仅引用 DS90LV028A接收 器设备的输入。 DS90LV028A输入是差分式而不是单端的,LVDS差分 接收 器通常内置故障安全,可在开路情况下保持输出稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik-san,

    我的错。 很抱歉。谢谢。
    我了解。DS90LV027A的单输入连接到GND,DS90LV028A的差分输入开路。

    此致,
    石田