This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万H:DP8.3822万H是否可以通过双绞线支持100Base-TX?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092974/dp83822h-can-dp83822h-support-100base-tx-with-twisted-cable

部件号:DP8.3822万H

您好,专家,

DP8.3822万H是否可以通过双绞线支持100Base-TX? 如果不是,请帮助推荐合适的一个。 谢谢。

巴西,

郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cheng,

    是的,822可以通过双绞线支持100Base-TX。

    --

    此致,

    林晓明