This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万:在2.5V时使用I/0电压时的X1输入电平

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092776/dp83640-x1-input-levels-when-using-i-0-voltage-at-2-5v

部件号:DP8.364万

您好,

我使用输入/输出电压为2.5V的DP8.364万,输入/输出电压为3.3V的ANA33VDD

我是否可以在X1处使用3.3V CMOS/TTL时钟振荡器作为时钟输入,或者时钟输入是否也需要为2.5V逻辑电平?  

时钟振荡器部件号:CMP-XTL-0.0026万-7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henrik,

    我们建议使用外部振荡器的VDDIO级别。

    --

    此致,

    林晓明