This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3222:TRS3222ECPW P2P解决方案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092813/trs3222-trs3222ecpw-p2p-solution

部件号:TRS3222
主题中讨论的其他部件:MAX3222E

尊敬的团队:

我们是否有针对封装TRS3222ECPW (TSSOP)(20)的P2P解决方案?

谢谢!

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gioriga,

    是的,我们有几个零件可以满足这一需求。

    在设备末端带有"E"的设备将更接近您要看到的内容。 零件的C版本是较低的温度等级,因此其中一些零件是"I"版本,表示-40C至85C,而不是0C至70C (因此用"I"替换"C"不会对系统产生负面影响)

    其中一些器件的最大数据速率也较高,但仍可支持较低的数据速率系统。

    最接近 的部分是MAX3222E -但以上列表中的任何部分都应该或多或少地减少匹配。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson