This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3869万EVM:如何使用跳线将DP8.3869万EVM连接到MSP430G2553 LaunchPad™︎ 开发套件(MSP-EXP430G2ET)

Guru**** 1828520 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, USB-2-MDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092363/dp83869evm-how-to-connect-the-dp83869evm-to-the-msp430g2553-launchpad-development-kit-msp-exp430g2et-using-jumper-wires

部件号:DP8.3869万EVM
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430G2ETUSB-2-MDIO

您好,

我拥有 DP8.3869万EVM和MSP-EXP430G2ET

https://training.ti.com/jp/reduce-design-time-easy-ieee-8023-compliance-tis-industrial-gigabit-phy-family-dp83867?context=1134134-1139207-1133676</s>8.3867万 113.4134万113.9207万113.3676万
我想进行以太网合规性测试,如本视频所示。

我需要使用跳线连接DP8.3869万EVM和MSP-EXP430G2ET以重写寄存器。
我阅读了用户手册,但无法了解如何使用跳线连接它们。

有人能告诉我如何做到这一点吗?

此致,

Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takatoshi:

    以下链接将帮助您了解如何使用跳线进行USB到MDIO连接。

    --

    此致,
    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hillman:

    感谢您的回复。

    我解决了这个问题。

    USB-2-MDIO软件工具用户指南向我展示了如何连接。

    此致,

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takatoshi:

    很高兴听到这个消息。

    --

    此致,

    林晓明