This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:差分输出阻抗100欧姆

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092887/ds250df410-differential-output-impedance-100ohm

部件号:DS250DF410

大家好,

客户想要验证此设备 的TX和RX差分输出阻抗是否为100欧姆,正确吗?

客户指出,我们仅解决RX差分100欧姆,但不解决TX问题,如果后面有任何特殊原因,thx!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    每个TX引脚都有一个50欧姆驱动器,适用于100欧姆差分端接。

    谢谢!

    已绘制