This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0081万:在FPD-Link集线器之后聚合多个视频流

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092657/tlk10081-aggregating-multiple-video-streams-after-fpd-link-hub

部件号:TLK1.0081万

您好,

我的客户正在开发一个ECU,该ECU将使用四路FPD链路集线器接收多个FPD链路视频流,将数据发送到SoC以聚合信道,然后通过FPD链路串行器以高达10Gbps的速度发回。  客户联系我询问我们的TLK1.0081万,并想知道这是否可以代替SoC来执行视频聚合。  周三下午,我们与客户打了电话,非常感谢您在电话之前提供一些反馈。

谢谢!
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我不太熟悉FPDLink视频数据,但我希望只要FPDLink数据在该设备支持的数据速率范围内并满足低速接收器和发射器特性,该设备就能在此应用中工作。

    谢谢!

    已绘制