This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:默认情况下,驱动程序输出静音

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092889/ds100df410-driver-output-mute-by-default

部件号:DS100DF410

大家好,

客户想与我们核实编程指南 第13页表22, 默认情况下是 静音驱动器输出?

这意味着客户必须手动启用输出

或者,他们只需要 启用以下步骤1中的输出mux覆盖,而不必再担心 输出  将被静音?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    当通道上没有CDR锁定时,驱动程序输出默认为静音。  对于需要CDR锁定的操作,不需要手动覆盖它。  下表对此进行了详细说明。

    谢谢!

    已绘制