This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:当VCC关闭时,输入有电压施加时IC的状态

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092706/ts3usb221-state-of-the-ic-when-inputs-have-voltage-applied-when-vcc-is-off

部件号:TS3USB221

您好,  

当VCC关闭/为零时,当任何输入(D+/D-,S,OE)施加电压时,此IC的状态是什么?  

VCC是否会有任何反向传导?  

此致,  

Tsugumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果Vcc为0,它可以返回到Vcc。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:  

    您能否详细说明内部结构?  

    从针脚到VCC是否有内部二极管? 从数据表看,“S”输入似乎有缓冲区,但它是否仍有反向传导?  

    此致,  

    Tsugumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    筑波:

      在实验室测试后,Vcc上没有后驱。 很抱歉混淆了。

    此致

    Brian