This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:APL (2- WISE) PD (PODL等效物)应用说明

Guru**** 2541020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084467/dp83td510e-apl-2-wise-pd-podl-equivalent-application-note

部件号:DP83TD510E

我正在寻找APL (2 WISE) PD设计信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    感谢您与我们联系。

    首先,请参阅以下应用说明。

    1. 如何实施符合IEEE 802.3cg或802.3bu的PoDL PSE https://www.ti.com/lit/an/snla395/snla395.pdf
    2. IEEE 802.3cg 10BASE-T1L数据线路供电设备设计 https://www.ti.com/lit/an/snvaa25/snvaa25.pdf

    如果您需要任何具体信息,请告诉我。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    请告诉我详细情况是否足够。 如果是,请将查询标记为已解决吗?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    是的,这是一个良好的开端,但未解决2-wise (2线本质安全以太网)问题。  此外,所有对TDK的引用都是死端。  我无法从TDK找到任何有关其组件或设计信息的信息。  谢谢Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    请随时通过电子邮件与我联系以进行进一步讨论。 我已向您发送连接请求。

    --
    此致。
    Gokul