This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:如何电化隔离MIPI摄像机?

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092662/sn75dphy440ss-how-to-galvanically-isolate-a-mipi-camera

部件号:SN75DPHY440SS

尊敬的先生/女士:

电化隔离MPI摄像头的可能方法是什么?  这适用于医疗应用(第2类,不是救生,不是维持生命)。  我为医疗设备设计了多次电化隔离,并通过了TUV测试,但我从未不得不隔离MIPI信号。

首选隔离额定值为4kV交流,2x MOPP。  2kV交流也可以工作,但这会限制其他地方的系统设计。

我需要处理的MIPI摄像头有2个通道,每个通道900 Mbps。  

任何建议,见解或参考都值得赞赏!

此致,
-尼克

附注  将MIPI转换为光纤可以实现这一功能,但我不知道哪种芯片组可以实现这一功能。  电化隔离铜连接也能实现这一功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    感谢您发布到E2E! TI 目前没有支持大于150Mbps数据的隔离器件,因此我们不推荐此处的任何解决方案。  如果我们可以提供任何其他信息,请告知我们。


    尊敬的,
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI是否有芯片组允许将MIPI CSI转换为更容易隔离的另一个接口?

    它可以是并行,常规LVDS,HDMI或SDI。  您可能还会想到其他一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克

    遗憾的是,我们没有用于MIPI CSI接口的转换器解决方案。

    谢谢

    David