This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS94:交叉点温度

Guru**** 2694625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092682/sn65lvds94-junction-temp

部件号:SN65LVDS94

团队,  

我的客户对SN65LVDS94DGG Tj有以下问题:   

我们的一位工程师要求 提供SN65LVDS94DGG的接点温度。  数据表(自2006年起)仅列出

环境工作温度为-40至85。  我看到Qual文档中有以下数字:

HTOL

JESD22-A108

3.

77

寿命测试,125C

1000小时

通过

 

THB/HAST

JESD22-A101/JESD22-A110

3.

25.

THB 85 % 或85 %

1000小时或96小时

通过

 

BiCMOS

高温工作寿命,125C,1000小时(或等效产品)

6011.

通过

 

TSSOP

偏压hast,85 % ,264小时

457.

1063.

通过

TSSOP

偏压hast,85 % ,96小时

3064

3.3424万

通过

此致,

亚伦