This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E和DP8.3822万连接(不带CPU)

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092055/dp83td510e-evm-dp83td510e-and-dp83822-connection-without-cpu

部件号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他部件: DP83TD510E

大家好,  

我的客户对DP83TD510E-EVM有疑问。  

从下面的结构图来看,DP83TD510E通过RMII连接到DP8.3822万,它们之间没有CPU (MAC)。  

客户想知道其他标准PHY是否也可以这样连接?  

例如 ,10BASE-T1L PHY至10BASE-T1L PHY (中继器), 10BASE-T1L PHY至10BASE-T1s PHY (以太网转换器)  

我的理解是,此连接称为RMII背对背连接,只有支持 RMII背对背连接的设备才能执行此操作(本例中为DP8.3822万),对吗?

谢谢。

此致,

JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jo:

    您回答正确。 我们可以使用支持RMII中继器模式和10Mbps速度支持的任何PHY。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:  

    感谢您的回复。  

    我查找了DP83TD510E并了解它支持RMII背对背连接。  

    请问,我如何知道PHY (即DP8.3822万)是否支持 RMII背对背连接?  

    我查找了DP8.3822万数据表,但找不到有关它的任何信息。 (数据表中的RMII主设备和RMII从设备是否与此相关?)

    谢谢。

    此致,

    JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jo:

    我们的产品DP8.3822万/812/826支持RMII背对背连接。

    为此,我们需要进行以下配置更改。

    1. 可以实现背对背连接的组合是RMII从属- RMII从属(与两个PHY具有相同的50MHz振荡器源)或RMII主- RMII从属
    2. 我们需要将CRS_DV引脚配置为RX_DV可编程性并连接到另一引脚的TX_EN。

    如果您有任何其他疑问,请告诉我。

    --
    此致,
    Gokul。