This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万I:以太网部件更换为其系列评估版

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085862/dp83848i-ethernet-part-replace-with-its-series-evaluate

部件号:DP8.3848万I
主题中讨论的其他部件:DP8.3848万VYB

由于来源短缺,我们是否可以使用DP8.3848万IVVX/NOPB直接替换DP8.3848万IVV/NOPB?  DP8.3848万VYB/NOPB怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DP8.3848万IVV/NOPB与 DP8.3848万IVVX/NOPB之间的区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cynthia:

    感谢您与我们联系。

    DP8.3848万IVVX和DP8.3848万IVV部件相同,但装运包装不同。 IVVX随附胶带和卷筒,IVV随附JEDEC托盘

    DP8.3848万YVB是高温范围(从-40到105C)的产品,也随附带暴露散热垫的包装。

    因此您可以使用DP8.3848万IVV替换为DP8.3848万IVVX或DP8.3848万VYB。

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cynthia:

    请告诉我详细情况是否足够。 如果是,请将查询标记为已解决吗?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成,可以关闭此TT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Cynthia。