This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:PCF8575

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, PCF8575C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092256/pcf8575-pcf8575

部件号:PCF8575

在我们的产品中,我们使用PCF8575PW,但由于不可用 ,我们无法找到该部件。

PCF8575.PCF8575C和8575和PCF8575D之间有何区别?

您是否建议更换PCF8575?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCF8575和PCF8575C的区别在于,后者在I/O处没有100 µA上拉。

    PCF8575D不存在;"D"可能是软件包名称的第一个字母。

    还有其他16位I/O扩展器(具有不同的软件接口),但可用性同样糟糕。 可以为SSOP或SOIC软件包添加适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCF8575C可与许多供应商一起使用。

    通过使用PCF8575C在I/O上添加上拉电阻器,可以解决我的问题。还是需要进行任何其他更改?

    因为我当前的设计提供了I/O上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您电路的确切要求。 但一般而言,内部上拉可以用外部上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其用作通用I/O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ninaad:

    正确,您只需将外部上拉杆添加到I/O针脚上。 PCF8575C的优点是您可以控制您希望的拉力强度。 PCF8575始终具有内部100 uA上拉。

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解决我的问题。