This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:与LM2775-Q1组合

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1, LM2775-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092699/tcan1044-q1-combination-with-lm2775-q1

部件号:TCAN1044-Q1
主题: LM2775-Q1中讨论的其它部件

大家好,团队,

我们建议LM2775-Q1 + TCAN1044-Q1组合。
尽管LM2775-Q1的输出电压精确度为 4.8V ~ 5.2V (典型值),但我们认为它与TCAN1044-Q1配合使用,因为它接受4.5V ~ 5V电压。
另外,我听说LM2775-Q1设计用于TI CAN驱动器。

这是否正确?

最佳,
马沙鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masaru:

    是的,此电源范围适用于TCAN1044。 由于此电源保持在收发器的建议工作电源范围(4.5V至5.5V)内,所有数据表参数仍保持不变。 对于单个CAN收发器,200mA的电流容量也足够。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Eric Schott