This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261 AC功能,真正的1149.6 BSDL文件

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569069/tusb9261-ac-capability-true-1149-6-bsdl-file

主题中讨论的其他部件:TUSB9261

德州仪器(TI)             工程办公室Heissel
邮政信箱65.5303万,             德国
德克萨斯州达拉斯7.5265万             2017年01月22日
美国


主题:使用TUSB9261演示板进行边界扫描测试


尊敬的先生/女士:


我们希望在演示板上运行一些边界扫描测试,例如闪烁八个LED和
读取按钮开关的状态并创建AC-JTAG测试。

仔细阅读有关JTAG测试的数据表,我们在评估板上准备了一些修改:

将U5 (TUSB9261)的五个JTAG引脚连接至外部连接器,以便连接至
边界扫描控制器。


查找相应的BSDL文件并不是那么容易:在TI E2E社区中我们发现了这一点
两个版本:TUSB9261.BSDL和TUSB9261_INCL_PHys.BSDL ->都具有相同的标头
我们将它们置于超越对比之下,以了解其差异:

TUSB9261.BSDL是普通的1149.1 版本,在USB9261_INCL_PHys.BSDL中,有些人已经尝试过
编辑1149.6 (AC-JTAG)版本,但非常纯,而不是完全- AC-JTAG命令
缺失。

我们不相信TUSB9261在业余爱好者方面的1149.6 能力
bSDL文件TUSB9261_INCL_PHys.BSDL。

您能否向我们保证,TUSB9261具有AC-JTAG功能?
请向我们发送一1149.6 个真实的TUSB9261/BSDL文件或其链接。



此致
JTAG团队工程办公室Heissel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,TUSB9261不支持AC-JTAG。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息

    此致

    Willi Gröber