This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:使用DS90UB964进行测试报告并从DS90UB913迁移

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566882/ds90ub933-q1-test-reports-with-ds90ub964-and-migration-from-ds90ub913

部件号:DS90UB933-Q1

大家好,

我看到933和964是兼容的部件,但我们是否有任何可用的测试数据或测试报告,同时使用933和964?  

此外,我们是否有任何关于从913迁移到933的应用说明?

谢谢!  

此致,

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否对此主题有任何更新? 我正在研究一个类似的问题,如果我能得到对上述问题的一些答复,我将表示感谢。

    此致,
    贝尼