This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:D+ D-线路中的TPS2549-Q1阻抗

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567499/tps2549-q1-tps2549-q1-impedance-in-d-d--line

部件号:TPS2549-Q1

团队成员,您好!

 

请提供TPS2549-Q1 D+/D-线的所有S参数(S11,S12,S21,S22),最高1GHz,用于480Msps高速USB连接吗? 客户想知道开发自己的PCB的参考资料。

 

非常感谢你的支持。

 

此致,

Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在检查此数据的可用性,并将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric San,

    我在我们的实验室找到了Network Analyzer。 所以我测量了S参数。

    此致,
    Akihisa Tamazaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的客户想验证其应用程序的TDR特性。
    您能否提供TPS2549-Q1的S参数?

    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ,您好!

    请发送电子邮件给我,我将与您共享s参数。