This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:[TLK1.0232万]有关MDIO的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568889/tlk10232-tlk10232-questions-regarding-mdio

部件号:TLK1.0232万

大家好,

我的客户对Mido有2个问题,您能否遵循以下问题?

1.上拉寄存器

虽然MDIO线路上使用了2.2千欧的上拉寄存器,但它们能否将其更改为1千欧?

据我的客户说,他们在其主板上的MDIO线路(TLK1.0232万至FPGA)上看到了如下所示的坏波形。 看起来应用了低通滤波器(线路上的寄生电容可能相对较大)。

 

2. 9.10  MDIO计时要求中指明的Tvalid的含义

我的客户想知道  Thvalid是什么意思,能否用图 9-4中的时间图表告诉我。 MDIO读取/写入时间?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takashi:

    如何配置FPGA的MDIO引脚,是否有其他任何设备共享MDIO总线?  MDIO通常是漏极开路I/O,这意味着当它被配置为输出时,它会将电流吸入接地以降低线路电流,或者具有高阻抗,以便从外部将线路拉高。  

    客户是否可以尝试使用~4.99k上拉电阻? 甚至MDIO规格也提到了1.5K - 10K的上拉电阻。 在TLK1.0232万EVM中,您可以找到填充了~4.02k上拉电阻器。

    关于有效:

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    来自FPGA的MDIO线路通过连接器和4~5英寸印刷电路板跟踪连接到两个TLK1.0232万。 2.2千欧电阻器作为上拉电阻器填充在线路上。 我猜这是因为MDIO线路上的寄生电容,他们也估计了。 无论如何,我建议他们使用更慢的MDC速率来避免此问题,他们已解决此问题。

    关于Thvalid,您能否详细告诉我Thvalid的含义?
    我和我的客户无法理解您上面所示的有效值的含义。  

    此外,我和客户认为Thefit被定义为MDC下边缘到MDIO事务,如下所示,它是否真的是从上边缘开始?

    如果它确实是从上边缘开始的,在某些情况下,我们无法确保其在数据读/写事务中的保留时间。
    如果Tvalid表示MDIO线路上TLK1.0232万的输出时钟变化,这对我们来说很有意义...

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takashi-san:

    很抱歉混淆了。 有效值如下所示:

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,简单的问题。

    下图中显示的"Thvalid"和"MDIO (输出)延迟时间"是相同的参数,它们是不是?  

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    此线程仍处于打开状态,我从客户那里得到了剩余信息。

    他们想要了解上图中所示的TLK1.0232万的"TI",以修复Mido读取计时。 如果Tvalid和T1的含义不同,您是否可以尽快将参数请求给设计人员?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi-San,

    T1与Tvalid不是相同的参数,基本上Tvalid是从MDC (上升)到MDIO有效的时间(一旦信号保持为低或高)。 Tvalid最多具有40ns以符合MDIO通信。

    谢谢!

    路易斯