This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711A:与现有设计一起使用的替代器件,使用TLK2711

Guru**** 2593200 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2501, TLK6201EA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566301/tlk2711a-alternative-device-to-be-used-with-existing-design-using-tlk2711

部件号:TLK2711A

大家好,

我们知道TLK2711/TLK2711A标记2711标记为NRND/LifebBuy,不应考虑用于新设计。

客户需要使用TLK2711设计一个发射器,以连接到现有设计的接收端。 现有接收器使用两个输入中的一个,第二个通过50欧姆电阻连接到GND。

客户提出的几个问题:-

  • 使用单个同轴电缆或使用TLK2711的两根同轴电缆,以2.0 -2.7 Gbps的速率实现可靠传输的最大距离是多少?
  • 该器件可用于转换来自Altera 2.7 (SerDes)的串行2.0 和GBps数据,以便在最大距离约15米处与TLK2711单端同轴输入兼容?
  • 除了NRND中的组件之外,如果您有一个可从一侧替换TLK2711并可与另一侧的TLK2711协作的替代组件。

此致,

Mizanur

集中应用程序/EMEA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mizanur,

    对于设备可以驱动的最大距离,不仅取决于电缆和连接器,还取决于应用程序可以承受的抖动量。 需要注意的是,TLK2711A具有内置的预强调功能,可在长距离驱动电缆或印刷电路板背板跟踪时补偿交流电损耗(5 % 和20 %)。

    请查看随附的应用说明,以获得有关此类设备在给定类型的电缆上能够达到的传输距离的良好参考。 应用说明数据是使用CAT-5电缆而不是Twix-ax电缆收集的。 通常,双轴电缆可被视为高级电缆,可能能够在所有其它条件相同的情况下实现更长的传输距离。

    www.ti.com/.../slla091.pdf

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    感谢您的迅速回复。

    此致,

    Mizanur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的意见和建议,

    1. 我想知道客户是否可以使用TLK2501 http://www.ti.com/product/tlk2501 来替代TLK2711 (  一侧为TLK2711, 另一侧为TLK2501)?
    2. 请提供一份应用说明,用于在一对TLK2711设备之间进行单同轴电缆通信(或者发射器可能是最新的替代设备)。

      现有设计的接收侧仅使用两个输入中的一个(实例为正极),第二个通过50欧姆电阻连接至GND。 我们需要设计一个传输端,以便与客户端的现有设备互连。

      是否可行?

      您对此有任何应用说明或建议吗?

    附加说明:TLK2711A是交流耦合在接收端。 因此,N输入通过电容器和50欧姆电阻串联连接到GND,P输入通过单端同轴电缆接收信号。

    提前感谢

    巴西

    Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shai:

    1.是的,TLK2501应与TLK2711配合使用,但请记住,RX输入需要外部电阻器,与TLK2711 RX输入相比,这些电阻器内置(内部)。

    2.它是差分信号,因此应使用屏蔽双绞线或两根同轴电缆。 但很明显,屏蔽双绞线很便宜。 请让我验证过去是否有人实施了单个同轴连接。

    此致,

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的时间和努力,
    如果有任何新的事情,请提前告知我,谢谢。

    此致,
    Shai Berman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    是否有任何有关 实施单个同轴连接的更新?

    谢谢,此致,

    Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shai:

    1. 是否可以/建议在TLK211A (在传统系统中需要连接)和TLK2501之间使用单同轴电缆连接?
    过去是否有客户使用过此类配置? 我们是否可以提供有关此配置的任何建议?

    正如我之前提到的,TLK2711A/2501具有2501具有差分高速I/O,因此需要双轴电缆或另一种双绞线电缆,如CAT-5/6双绞线。 过去,一些客户希望使用单个同轴电缆连接,但由于这些设备需要差分信号,因此无法实现。

    2. 由于TLK2501是SerDes (并行到串行),他们希望将其连接到他们的FPGA,因此如果我们有任何串行(差分)到串行(差分)收发器,并与TLK211A兼容,他们会非常有趣。
    在TLK设备中,我们没有支持串行到串行且与TLK2711A兼容的设备。 我们有TLK10xxx系列(TLK1.0031万/232/034)等设备,它们能够接收串行信号并提供串行信号,但编码为64b/66B (10G)。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我之前曾询问 过任何具有相同线路驱动功能(如TLK2711)的高达2Gbps的中继器/均衡器设备:

    "内置预强调功能,用于在长距离驱动电缆或印刷电路板背板轨迹时补偿交流电损耗(5 % 和20 %)"。

     

    我正在寻找单个串行到串 行线路驱动程序(VML?)  不带8B/10B编码–仅中继器具有适用于TLK2711接收器的内置预强调功能。

    所有序列化和8B/10B编码都可以在线路驱动器之前在FPGA收发器中完成。

    接收器必须是TI (现有设备)的TLK2711,但发射器可以是任何兼容设备,甚至是其他制造商的设备。

    此外,由于我们的TLK2711接收器是交流耦合的,因此您可以推荐具有内置预强调功能的PECL电平中继器(串行到串行),适用于TLK2711接收器(我们的物理链路最长为15米)

     

    以下是TLK2711数据表:

    '高速数据输出驱动器包括一个电压模式逻辑(VML)差分对,该对针对50欧姆阻抗环境进行了优化。 差分对信号摆动的幅度与交流耦合时的伪发射极耦合逻辑(PECL)电平兼容。 该线路可以是直接耦合或交流耦合。 有关端接的详细信息,请参阅图11和图12。 输出还提供预重,以补偿在长距离驱动电缆或印刷电路板背板轨迹时的交流电损耗(参见图4)。 如表2所示,预强调的级别由PRE控制。

    请给出建议?

    什么是CML缓冲器/驱动程序,而不是VML或PECL?

    有预重,输出电压800mV与VML/PECL相同。 TLK2711数据表中未提及此选项。

    请检查建议。

    如果可以,请推荐合适的设备并提供示意图草稿。

    提前感谢。

    Shai Berman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,您好!

    很抱歉回复延迟。 请了解TLK6201EA (6.25Gbps均衡器)。 在这种情况下,您应该调整两个设备之间的端接,因为它们可以处理不同的电平电压。 随附的应用说明描述了如何在不同接口之间实现这种调整。

    www.ti.com/.../slla120.pdf

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis,谢谢。

    巴西
    Shai Berman