This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:将TPS6.5986万固定到接收器模式(仅USB供电),用于2通道USB + 2通道显示端口操作

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566524/tps65986-confgiring-tps65986-to-sink-mode-usb-powered-only-for-2ch-usb-2ch-display-port-operation

部件号:TPS6.5986万

我现在正在使用TPS6.5986万EVM + DP评估EVM,并尝试将此设置配置为仅设备操作,以连接3.0 和2通道显示端口。

需要您的支持,了解如何将TPS6.5986万 PD控制器配置为吸入器模式(仅限USB供电),用于2通道USB + 2通道显示端口。
我对现有配置ID的测试观察结果是

1.配置ID- 0,4,5 ->检测到USB设备。 但是,此设置类似于4Lane DP模式,因为每个MUX选择行(AMSEL->H,POL->H/L,EN->H)。 所以我觉得USB是在2.0 模式下检测到的
2. CFG ID- 1,2,3,6,7->未检测到USB设备。 此设置类似于 2ch USB + 2ch DP模式,根据MUX选择行(AMSEL->L,POL->H/L,EN->H)
注意:上述MUX选择行的逻辑级别在所有列出的CFG ID中都相同。
请帮助..
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于默认TPS6.5986万增强器组件固件中的所有配置ID,“多功能首选”位(显示端口功能寄存器中)设置为0。 结果是始终 协商4通道DP。 要启用2通道,您必须使用TPS6598X应用定制工具生成具有 “多功能首选位”设置的新固件映像。 设置此位,同时选择"UFPD插座或DFPD插头引脚分配"值C和D,将允许2通道DP + 2通道USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Brad的帮助。 您是否还可以在下面澄清与上次提问有关的疑问以及TPS6598X应用程序自定义工具中的问题,

    从您的观点看,所有配置ID都将支持4通道DP,因此USB应仅为2.0。 但是,在少数CFG ID中(ID - 1,2,3,6,7), 多路复选线路正在给出2通道USB + 2通道DP模式的逻辑电平(AMSel->L,POL->H/L,EN->H)。 因此,在这种情况下,由于Multifucnion bit=0,整个3.0 (包括2.0)仍不工作。 我的理解是否正确?

    关于TPS6598X应用自定义工具的使用,我在选择TPS6.5986万器件时看到异常消息(如附件所述)弹出窗口。 您还能在这个问题上提供帮助吗? 只有在这之后,我才能开始使用多功能首选位设置生成新的固件映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,在设置了多功能首选位的配置之前,USB可能无法工作。 还有一件事也会有所帮助,那就是查看PD协商以确保实际进入DP替代模式。 请使用PD分析器查看。

    对于TPS6.5986万项目的加载问题,我尚未发现该问题。 您使用的是哪个版本的工具。 最新版本是2.10。 如果您使用的是早期版本,请下载最新版本。 您也可以卸载并重新安装该工具。 请将安装到不需要特殊权限(例如管理员)的目录。 在某些情况下,我们看到了这方面的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Brad阐明多功能选项。

    我仅使用TPS6598x应用定制工具版本2.10。 我也尝试重新安装该工具,但错误仍然存在。

    此错误仅在我选择TPS6.5986万时出现。 如果我选择TPS6.5982万,则项目正在加载,我可以看到寄存器设置。 请帮助..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如何打开tempate,*。TPL,文件? 您使用的是“项目”->“新建项目”还是“项目”->“加载项目”? 正确的方法是使用“项目”->“新建项目”。 当我尝试以错误的方式打开它时,我看到类似的错误消息。

    2.请向我发送您要打开的模板文件的副本。 您可以在以下目录中找到该文件:

    安装路径...\TPS6598x应用程序自定义2_10\tps6598x-app-customer\GUI\templates

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

    很抱歉耽误你的时间

    1.我正在使用以下流程加载模板文件。 附加了屏幕截图,也可供快速参考。

        项目->新建项目->器件滤波器(TPS6.5986万)->端口滤波器(UFP)

    2.我选择的模板文件也随附于此。

    注:我也尝试选择了DFP模板文件,但错误仍然存在

    e2e.ti.com/.../TPS6.5986万_5F00_Application-Tool-Error.zip__

    请注意...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪亚:

    感谢您的屏幕截图。 我没有意识到您有更新版本的配置工具。 您正在使用2.12 ,我在2.10 上。 升级到较新的工具后,我能够复制您报告的问题。

    我查看了工具源文件,认为我发现了问题。 TPS6.5986万模板文件中存在错误。 附件是您尝试打开的模板的固定版本。 要使用此修复程序,请解压模板文件并将其存储在以下目录中:<installation path>....\TPS6598x Application Customization 2_12\tps6598x-app-customer\GUI\templates。 然后,当您筛选以查看TPS6.5986万模板时,您将看到名称中带有"-fix"的新模板。 这是固定模板。

    请尝试一下,并告诉我它是否能为您解决问题。

    e2e.ti.com/.../TPS6.5986万_5F00_HD3SS460_5F00_UFP_5F00_Full_5F00_2_5F00_10_2D00_fix.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brad,模板正在加载。 但我可以看到默认选中的"Multi Function Preferred (多功能首选)"位和默认选中的"UFPD插座或DFPD引脚分配与C和D。 随附屏幕截图。

    1.这是否意味着我可以对配置使用相同的二进制文件? 我们的应用程序是否需要考虑其它设置?

    2.如何将其与配置ID相关联? 此模式将在哪个配置ID下工作?

    3.我是否需要更改PP_HV配置?

    为了便于您快速参考,我将附上我们应用程序的图片。

    e2e.ti.com/.../Default-Config-_2600_-Application-Diagram.zip


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有增压器组件的默认演示图像查看开关以确定要使用的配置值。 该演示图像用于降低一些默认配置中的性能。 正常运行的固件不会查看交换机。 因此,一旦将标准映像放置到主板上,就不会有“配置ID”。

    该工具可帮助您生成新图像。 默认值与增压器组件上的电源路径相匹配。 因此,如果您继续使用增强包,则只需使用此模板文件生成的二进制映像即可。 如果您开始使用硬件,您可能需要对一些内容进行调整以适应您的主板。

    听起来您正在继续使用增压器组件进行测试。 因此,只需使用模板创建的映像对闪存进行重新编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

    我尝试通过保存二进制选项(请参阅附件中的图1)使用与我共享的模板修补程序生成“Flash映像二进制文件”。 但是,当我尝试使用“TPS6598x实用程序GUI” 工具刷新二进制文件时,第一步配置测试本身失败(请参阅附件中的图2)。 它再次显示遇到异常错误。 我按照TPS6.5986万_EVM.pdf第7节中提供的步骤操作。 但是,我仍然在下面列出了我所遵循的步骤,

    正在生成二进制文件:

    1. 启动TPS6598x应用定制器2_12工具

    2. 选定项目->新项目-> TPS6.5986万 -> UFP -> TPS6.5986万_HD3SS460_UFP_FULL_2_10-fix.TPL。 加载的项目在“常规设置”选项卡中显示默认的二进制文件0001.11 v.09.bin)(如图3所示)

    3. 选定的共享设备设置->显示端口功能->已验证启用多功能首选位以及选定C和D时的UFP引脚分配(如图4所示)

    4. 选定的二进制->保存二进制->"快擦写映像二进制保存文件名"的给定名称。 单击OK (确定)。 (如图5所示)

    5. 获得在指定位置创建的.bin文件

    闪存二进制文件:

    1. 启动TPS6598x实用程序GUI 工具

    2. 所选配置-> USB到I2C/SPI适配器-> Aardvark (如图2所示)

    3. 单击“测试配置设置”。  显示错误"(图2)

    配置测试期间遇到异常

    aardvark接口加载错误:没有名为aardvark_py的模块"

    我是否在要遵循的步骤中遗漏了任何内容。  如果我在任何步骤中出错,请纠正我。 我们是否需要同时使用这两种工具来执行此闪存操作?

    注意:如果在工具中选择任何其他选项,上次共享的异常错误仍然存在。 例如:如果 我选择"从设备导入配置" ,将显示错误。

    使用旧版本工具(TPS6598x应用程序自定义工具和TPS6598x主机接口工具),如果您能够按照TPS6.5986万_EVM.pdf第7节中的说明刷新SPI闪存 ,那么您可以共享这些设置文件吗? 因为现在我无法验证生成的.bin文件是否正常工作。 我们想尽快测试一下。 您的支持将非常有助于解决此问题。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../Binary-file-generation-_2600_-Flashing-Error.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅《TPS6598X应用定制工具用户指南》的3.1 部分。 安装配置工具可能需要的所有内容后,您将拥有实用工具所需的所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

    希望你做得好...

    正如您提到的,我能够成功刷新bin文件。 但我无法看到USB检测。 我生成的二进制文件未检测到pendrive连接...我已附加了我为2通道USB和2通道DP配置生成的二进制文件。 您能帮我们检查二进制文件吗?

    如下所述,可通过两种方法进行刷新:

    1.使用TPS6598x实用程序GUI工具,通过I2C接口刷新“低区域二进制”文件(根据TPS6598x应用定制工具用户指南的3.1 部分)

    2.使用Aardvark闪存中心工具通过SPI接口闪存"全闪存映像二进制文件"。 (SPI闪存芯片直接连接到Aardvark仿真器,不使用TPS6598x实用程序GUI工具)

    注:使用TPS6598x实用程序GUI工具通过SPI接口刷新“全闪存图像二进制文件”时已厌倦,但它显示了异常错误,如我之前的讨论所述

    很好的建议

    e2e.ti.com/.../Binary-files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送与您发送的二进制文件相对应的项目文件。 为帮助更快速地使用"理解",请提供有关您在选择"新建项目"时打开的模板的信息,并提供您更改的所有项目的列表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,


    随附项目文件以及最新的二进制文件和我们的应用程序概念,供您参考。 我用于新项目的模板是您共享的模板,名为“TPS6.5986万_HD3SS460_UFP_FULL_2_10-fix.tpl”。 由于TPS6.5986万随附的默认模板显示异常错误。

    所做的更改是

    1.多功能首选位(0x51)->已启用

    2.支持UFP_D插针分配(0x51)->选择C和D

    3.端口信息 (0x28)->接收器/源。 电源角色=接收器。 数据角色= UFP。 支持PR_Swap,支持DR_Swap。

    e2e.ti.com/.../TPS6.5986万_5F00_DP-SINK_5F00_USB3.0_5F00_NO-PR-SWAP_5F00_PRJT.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所做的一切看起来都正确。 因此,我与生成模板的人员和EVM硬件设计师进行了交谈。 我发现模板中的GPIO映射不正确。我与他们一起创建了更正的项目文件。 请参阅随附的项目文件TPS6.5986万_HD3SS460_UFP_FULL_2_10-fix-gPIO.pjt。 项目文件是从上周我提供给您的"_fix"模板文件开始创建的。 文件中的GPIO映射已更新。 您可以使用“项目”->“加载项目”,在配置工具版本2.12 中使用此项目。

    e2e.ti.com/.../TPS6.5986万_5F00_HD3SS460_5F00_UFP_5F00_Full_5F00_2_5F00_10_2D00_fix_2D00_gpio.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,


    很抱歉回复如此延迟...我感谢您共享更正的项目文件。

    这个项目文件的二进制文件在某种程度上帮助了我们。 现在,我们可以在开机时立即看到显示屏,但在2秒后熄灭。 之后没有显示图像出现。 当我们探测高速Mux(HD3SS460)时,从TPS6.5986万芯片的GPIO中选择线路,它处于4通道DP状态(AMSEL->H, POL->H/L, EN->H),如所附图像中所示。 因此,我们现在正在测试的项目或二进制文件似乎不会影响2通道DP + 2通道USB的配置。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,


    很抱歉共享了虚假数据... TPS6.5986万 芯片GPIO的高速复用器(HD3SS460)选择线路(AMSLE->L, POL->H/L, EN->H)适用于2通道DP +2通道USB。 但我们仍然看不到DP信号。


    我对Display和TPS6.5986万之间的HPD有疑问。 是否感觉C型源设备和DP接收器的握手在协商过程中出现问题?

    期待您的建议或指导。 请帮助..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪亚您好!

    我已被分配给您的问题,希望让您知道我正在重新创建它。 我会尽快通知您最新信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffrey,

    感谢您的回复。

    正在等待您的更新...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪亚您好!

    当IAM仍 在尝试重新创建您的问题时,我想为您提供一个指南,说明如何使用基本EVM FW进入DP alt模式,该固件将与两个tps6.5986万配合使用,只是为了让您启动并运行某些功能。

    请告诉我,您是否可以使用下面所附的指南进入DP模式。 我将向您提供最新信息,以尽快 解决您的问题。

    e2e.ti.com/.../0638.Testing-DP-alt-mode-with-base-FW-image.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffery:


    很抱歉回复延迟...


    我已经测试了此设置,以确保主板可以使用两 个tps6.5986万。 但是,料筒插孔仅连接到盥洗盆/UFP板(右侧板),并且可以正常工作。


    根据您共享的文档,当我连接源/DFP上的套管插孔时,接收器/UFP板不能通电,并且没有显示屏和USB工作。 因此,我对默认固件在这种情况下不起作用的理解是,当接收器/UFP板将所有DIP开关都保留在左侧(全部为零)时,此配置不支持接收器的电源角色(如表2中所述)。 TPS6.5986万 EVM用户指南中的TPS6.5986万EVM配置表)。

    要简要介绍我的预期固件设置,请参阅随附的图片。 等待您的回复。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,潘迪亚

    小组已确认,DP备用模式可与使用 EVM恢复固件映像以及最新发布的v 1.12 固件映像的TPS6.5986万 EVM完全配合使用。  您可以按照  Jeff已发布的带基本固件映像文档的Testing DP alt mode (测试DP备用模式)进行操作,并告知我们是否有任何基于您的测试的后续问题。

    此致,

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atiq,

    我们可以使用2个TPS6.5986万 EVM测试相同的组件,并且它正在工作。 但是,我们的用例仅适用于我上次答复中提到的2lane DP + 3.0。 因此,我尝试将具有接收器设置的TPS6.5986万 EVM连接到USB C型主机(移动电话/Mac Mini),接收器EVM正在持续重新启动。 然后,如果我将套管插孔连接到此板,则显示器(希望是4通道)和USB (希望是2.0)都可以工作。 这使得我们除了USB电源外,还依赖于外部电源,即使在仅接收器模式下也是如此。 对于未使用的情况,是否需要对硬件进行修改以将PP_5V0和PP_Cable接地?

    您能否使用默认固件测试类似的情况,并在需要时帮助创建自定义固件以满足我们的接收器配置?

    有关刷新恢复固件的查询和观察:

    1.为什么我们需要为TPS6.5986万器件使用"tps6.5982万_evm_flash_image.bin"
    ‘ve昨天晚上,在刷新"tps6.5982万_evm_flash_image.bin"后,“”(0xF) 寄存器显示为0x0.1119万 (字节1 -> 9,字节2 -> 11,字节3 -> 1)。 这样可以吗? 请提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪亚您好!

     “tps6.5982万_evm_flash_image.bin”应该是 来自 不一致测试案例的“tps65.9826万_evm_flash_image.bin”。 对于您的双通道DP和USB3,上述恢复固件将不会执行2通道(使用任意DIP开关配置组合)。   

    DP引脚分配需要为'D'(而不是'C') ,以便位于2个通道中。 我正在更新我之前发送 的测试文档,允许您输入2通道DP/USB3。 我将在完成后上传。    

    注:要获得插针分配D, 必须启用“多功能首选   ”,但我怀疑更新的显卡驱动程序会出现一些连接问题。   

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪亚您好!

    我已设法使用Macbook作为主机,使用86 EVM作为坞站,重新创建您的双通道DP问题。 似乎连接SS MUX的GPIO在该特定测试案例的模板中映射不正确。 这将在即将发布的新固件版本中更新。 它还将在PD Alternate Mode:DisplayPort (PD备用模式:DisplayPort)或LVA844A应用手册以及任何其他相关用户指南中清除。

    e2e.ti.com/.../Testing-2lane-DP-alt-mode-with-86-template-on-2.15-FW.docx

    附录分 步 介绍了如何使用一个86 EVM和Macbook运行2通道DP。

    请告诉我,您是否能够使用此设置指南获得2个通道。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffery:

    感谢您的持续支持。 按照您的步骤,我生成了二进制文件。 在我测试新的二进制文件时,请您分享您对以下问题的意见。 您的快速支持将为我们提供很大帮助。

    1.如何刷新新新主板的空白SPI闪存(MX25V8035FZUI)? 我们无法使用TPS6598x实用程序GUI工具和应用程序自定义工具对其进行闪存。 这完全停止了我们的测试。 请帮助共享闪存空白SPI闪存设备的详细过程。

    2.我们还尝试使用CCS软件在其他评估板上进行闪存。 此处的闪存成功,但电路板无法启动(已尝试将同一闪存连接到TPS6.5986万 EVM,但未正常工作)。 在刷新恢复二进制文件时,我将0x2000位置指定为偏移,但它不起作用。 我需要更改偏移量还是需要在0x0000位置上刷新任何引导加载程序/代码?

    3.是否可以使用TPS6.5986万器件的I2C接口将空白SPI器件闪存?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪亚您好!

    MX25V8035FZUI不是86支持的闪存类型,可能不兼容。 我们建议使用Winbond - W25Q80JVNIQ通过86.e2e.ti.com/.../How-to-flash-SPI_5F00_86.docx进行刷新

    但是,我仍然为您当前的测试案例提供了故障排除指南。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    潘迪亚您好!

    我希望您能让事情顺利进行。 如果我可以提供进一步的帮助,请告诉我。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffery:

    是的,它工作正常,但存在一些不一致的问题,因此我们在测试中更了解问题的背景。 我将在完成计划的测试后分享我的观察结果。

    特别是3.0 状态连接在TPS6.5986万数据状态寄存器中,但速度始终仅在2.0 中。 甚至USB描述符也表示检测到的设备是USB 2.0 2.1 或USB。 我们正在研究为什么连接到其总线的3.0 控制器不被广告为3.0 4.2...您对此问题有什么意见吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    潘迪亚您好!

    听起来不错,请让我了解最新情况。
    DP扩展板上的SS MUX - HD3SS460不支持Gen 2。 HD3SS460数据表显示“与5 Gbps 3.1 Gen 1和AM兼容,包括5.4 Gbps DisplayPort 1.2a”。

    如果您需要第2代速度,您还必须在DisplayPort功能寄存器(0x51)中更改'Display Port Signaling"。 默认情况下,'Display Port Signaling'(显示端口信号)下拉列表选项设置为'P 1.3 (显示端口信号)',并应更改为'USB Gen 2.0 (USB总线)'以启用10Gbps信令。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffery:
    我们只期望3.1 11 Gen1 (高达5Gbps),所以我猜现有设置应该可以。  
    在3.0 和DP 2通道测试中,我们面临不一致问题。 在我们的测试中,我们观察到HPD信号/中断不是通过为3.0 和DP 2信道模式创建的自定义固件上的CC线路传输的。 但是,使用TPS6598x EVM的恢复/默认固件,可以始终观察CC线路上的HPD传输。 在我们继续测试此问题时,您能否也支持此问题。
    此致
    Pandiyarajan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    潘迪亚您好!

    很抱歉回复太晚。 我们正在调查此问题,并将尽快更新您的信息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    潘迪亚您好!

    很抱歉回复非常晚。 我无法重现此问题。 您是否能够解决此问题?

    谢谢