This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:CDP和SDP自动开关

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565439/tps2549-q1-cdp-and-sdp-auto-switch

部件号:TPS2549-Q1

您好,

数据表第22页提到了以下内容。

>4. TPS2549-Q1器件随后会自动切换回CDP,而不会执行输出(VBUS)放电。

我知道切换到CDP的原因是将充电电流增加到1.5A。

正确吗?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi,

    我只看到您的帖子。 是的,在TPS2549-Q1返回CDP模式后,您的是正确的。 它将提供最大输出电流1.5A。

    此致,

    Mike