This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:MHL端口可用作标准USB端口?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570698/ts3usb3031-mhl-port-can-be-used-as-standard-usb-port

部件号:TS3USB3031

大家好,

我目前正在评估此SP3T交换机。

由于其三个端口中的一个专门针对MHL进行了优化(实际上电压电平略有不同,直流偏压与USB的0V电压相比)  

我很想知道是否可以与三个USB端口一起使用,而不会有任何缺点或性能泄漏。

我的问题与信号接近0L时性能可能较差有关。

谢谢你

此致

Domenico