This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261 TX噪声余量

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569389/tusb9261-tusb9261-tx-noise-margin

部件号:TUSB9261

你(们)好

我有一个使用连接到Xilinx LX45T FPGA的TUSB9261设计。

当从PC向TUSB9261发送数据,然后向Xilinx FPGA发送数据时,我遇到了某种位损坏,使其在LX45内部的接收总线上显示为无效的SATA基元等

我认为这是TUSB9261电源导轨特有的电气/PLL/问题。 在+3.3V导轨上,哪些引脚对噪声最敏感? 是VDDA吗? 我将尝试一些不同的电源配置,以尝试降低噪音/损坏影响。 它仅发生在来自TUSB9261和LX45T的数据上。 如果我直接在SATA端口上运行LX45T,则看不到这种效果。 这似乎意味着,这不是LX45上的接收器问题,而是导致TUSB9261 TX引脚发出噪音的问题

有人有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.1V是最敏感的。您需要限制波纹+/-20mV