请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB940-Q1 [ DS90Ux940]来自DS90UB925-Q1的RAW10传输
您好,专家,
我的客户希望将RAW10 (10位)数据从DS90UB925-Q1发送到DS90UB940-Q1,如下图所示。
由于数据宽度仅为10位,因此我打算选择DS90UB925的18位模式。
但是,如果我检查DS90UB940的输出数据格式及其RAW10格式,
DS90UB925似乎需要D[0:9]输入数据。
根据我的理解,如果10位传输通过DS90UB925-Q1传输至DS90UB940,采用RAW10输出格式,
需要使用DS90UB925-Q1的24位模式,然后DS90UB940-Q1也需要配置为RGB888 (24位)模式,
然后,后处理器需要从24位帧中提取10位数据。 我的理解是否正确? 
谢谢!
肯
其他参考职位
DS90UB940输出MIPI格式
e2e.ti.com/.../48.4636万