This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:TJ (最大模具温度)

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565251/dp83867is-tj-maximum-die-temperature

部件号:DP8.3867万IS

大家好,

您能告诉我DP8.3867万的最大模具温度(Tj)吗?
在数据表的绝对最大额定值中找不到。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    DP8.3867万IS的最大结温(Tj)为105C。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道工业版可以在-40°C的环境温度下工作 您能告诉我运行时的最低结温吗?