This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:VDMS,ADC命令的"TPS6.5981万,TPS6.5982万和TPS6.5986万主机接口技术参考手册"

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567563/tps65982-vdms-adcs-command-of-tps65981-tps65982-and-tps65986-host-interface-technical-reference-manual

部件号:TPS6.5982万
主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件

您好,

我对VDM和ADC命令有疑问。

 1."表4-20. VDMS - PD send VDM"未定义Bit3。
   是否为保留位? 如果是,什么是寄存器写入的位值?
   
 2."表4-38. ADC -执行ADC单通道读取操作"
   什么是"ADCMCTemperature"?  ADCCan位"0万"是否可以访问此选项?

此致,

小笠原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请问您指的是哪份文件?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    抱歉,
    我询问有关“TPS6.5981万,TPS6.5982万和TPS6.5986万主机接口技术参考手册”的信息。
    www.ti.com/.../slvuan1

    此致,
    小笠原
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,小笠原山,

    很抱歉耽误你的时间,请查看下面我的评论。

    1."表4-20. VDMS - PD send VDM"未定义Bit3。
    是否为保留位? 如果是,什么是寄存器写入的位值?
    >>位3已保留,请写入0。

    2."表4-38. ADC -执行ADC单通道读取操作"
    什么是"ADCMCTemperature"? ADCCan位"0万"是否可以访问此选项?
    >>我们在2月份修订了《主机接口技术参考手册》。 请查看并告诉我这是否仍是一个未决问题。
    www.tij.co.jp/.../slvuan1a.pdf

    谢谢!
    Eric