This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS 232接口单元的要求

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567954/requirement-of-rs-232-interfacing-unit

主题中讨论的其他部件:TRS3243E

主席先生,

我是Ganapathi Sundaresan,在金奈Tamilnadu电力委员会担任助理工程师。 目前,对于带有远程端跳闸的变压器保护,我们使用接口单元(与RS 232兼容)通过无线电或BSNL租用线路电路(2通道输入和4通道输出)传输TX和RX数据 我们经常在微控制器和微控制器出现故障的装置中遇到问题。 我们无法 更换微控制器,因为我们没有处于锁定状态的程序和微控制器芯片。

我们有兴趣用最新的技术方案取代旧的模式。 您能否建议哪种型号的德州仪器(TI)更适合于具有工作电压的保护系统

12 V或48 V或110 V DC为了采购目的,请将合适的型号与价格,条款和条件一致。 我们迫切需要替换   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加纳帕蒂

    我推荐TRS3243E,它是一个5接收器,3驱动器设备,具有IEC 6.1万-4-2 ESD保护。

    如果我理解正确,来自RS-232端口的ESD也会损坏连接到RS-232接口芯片逻辑线路的微控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    我将随我现有的接口单元电路图发送到这里,请建议哪种型号的接口单元在德州仪器(TI)中具有同等的功能,并请提及接口单元的成本。 e2e.ti.com/.../1033.1 .pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加纳帕提山

    您是否说您的系统具有12V和48V电源,并且RS232设备需要保护总线免受电源电压影响? 我认为Ron建议的TRS3243E是最适合您的应用的设备,具有良好的ESD保护级别。 您是否也考虑过像电视这样的外部保护? 如果您提供有关故障的更多详细信息,我们可能会为您找到解决方案。 谢谢!