This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD201:多点连接上的65MLVD201正确Rt值

Guru**** 2930550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569968/sn65mlvd201-65mlvd201-proper-rt-value-on-multi-point-connection

部件号:SN65MLVD201

您好,我正在两个应用中使用65MLVD201 MLVDS收发器

应用1)

我有4个背板连接的卡,其中一个卡具有始终启用的65MLVD201驱动程序,驱动一对MLVDS,3个卡具有连接到同一对的65MLVD201接收器。 3个背板连接的卡始终启用其接收器,并且不声明此行。 假设最远接收器具有Rt,此行上的总等效Rt应该是多少?

使用 此65MLVD201排列(例如,使用65MLVD201数据表中的以下接收器电压图)时,我应该看到Rt (终端电阻器)的此值的信号电平是什么?

应用2)

相同的4个背板连接卡,其中一个卡具有始终启用的65MLVD201接收器,接收不同的MLVDS对,3个卡具有65MLVD201驱动程序连接到同一对。 3个背板连接的卡已启用其驱动程序,因此它们在MLVDS总线上不存在(从不)争用。

假设最远接收器具有Rt,此行上的总等效Rt应该是多少?

使用 此65MLVD201排列(例如,使用65MLVD201数据表中的以下接收器电压图)时,我应该看到Rt (终端电阻器)的此值的信号电平是什么?

我已使用Rt=100欧姆(应用1和2)进行了测量,并发现65MLVD201引脚在驱动100欧姆时不会发生变化(例如,它们会跟踪),但当Rt=50欧姆时,我会看到什么似乎是正确的MLVDS电平。 TI能解释一下吗?  

谢谢,Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,

    对于应用1,Rt必须为100欧姆,因为与终端电阻器相比,接收器具有较高的输入阻抗。 在影响干扰整个系统的性能之前,需要大量或多个接收器(超过100个)。

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MLVDS_5F00_backplaneconn.pdfHere是一些问题

    Ω Ω Ω Ω 65MLVD201数据表显示:“低电压差动30 µ A至55 µ A线路低电压差动30 µ A至55 µ A线路·低功耗高速短距驱动器和信号速率接收器”
    问:您能否解释一下如何在MLVDS信号的情况下将驱动电流源配置为100欧姆或30至55欧姆?

    2)我在MLVDS上发现了多个参考,其中指出我们应该使用50欧姆,而一些参考则说明我们应该使用100欧姆。 对于65MLVD201,根据数据表中的图2,其标称设置为50欧姆时产生MLVDS电平
    问:如果我们使用此驱动程序生成Rt=100欧姆的MLVDS电平,您能否解释图2?

    3) MLVDS最常被描述为(M) ultiDrop或(M) ultipoint LVDS (即双端),这是否属实 2x // Rt =100欧姆或Rt等效=50欧姆)?

    4)另外,我注意到一些TI文档暗示MLVDS Rt值较低:(参考SLLD009 LVDS应用手册) (65MLVD201的RL似乎为30欧姆)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    我正在处理此帖子,我将回答您的问题,并提供所有可用信息。

    谢谢!

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    很抱歉犯了这个错误。 您可以使用100欧姆的双端接电阻器(以获得50欧姆总线)。 您提到的图是模拟50欧姆线路阻抗的测试电路。

    有关详细信息,请查看以下链接的应用报告

    www.ti.com/.../snla113b.pdf

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gerardo,

    我认为我的唯一问题还没有得到解决。 在上面定义的配置中(图中详细说明了),什么可以解释Rt=50欧姆和Rt=100欧姆时的波形差异。 请记住,在Rt=100欧姆时,我看到电压信号没有分散。 即,位置/正负线上升至潜在值,但不会分流。

    从上至下:
    '我已经用Rt=100欧姆(应用1和2)进行了测量,发现65MLVD201引脚在驱动100欧姆时不会发生变化(例如,它们会跟踪),但当Rt=50欧姆时,我发现什么似乎是正确的MLVDS电平。 TI能解释一下吗? "

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    您能否提供有关测量的更多详细信息? 如数据速度,总线长度等  

    如果您有一些测试波形图,这将很有帮助。

    此致,

    网卡